大家好、
我们的客户对 TIDA-010054参考设计中的 PLECS 文件有一些说明。 根据我们的客户,
我对 plecs 仿真中的控制区块不太了解有两种控制方法单相移和双相移。 我的问题是、它们如何使用电压信号差来改变开关的占空比?

这是 DPS (双相移)的控制块、我想知道如何生成 alpha P 和 alphas
详细说明:
1.如何生成 alpha P 和 alphas。 alpha P 和 alphas 的含义是什么? 在该仿真中、由于是 DPS 控制实现、内部相移角度是多少?外部相移角度是多少? 以及如何使用基准电压信号控制开关的占空比。

2.在本项目中。 还有另一个文件名为 sps (单相移调制)。 我还有关于此 PLECS 仿真文件的问题。 如何使用分立式 PID 控制器信号生成开关控制信号? 如何构建相移 PWM?(该块已屏蔽)
此致、
Danilo.