This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:PLECS 文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1219300/tida-010054-plecs-file

器件型号:TIDA-010054

大家好、

我们的客户对   TIDA-010054参考设计中的 PLECS 文件有一些说明。 根据我们的客户,

我对 plecs 仿真中的控制区块不太了解有两种控制方法单相移和双相移。 我的问题是、它们如何使用电压信号差来改变开关的占空比?

这是 DPS (双相移)的控制块、我想知道如何生成 alpha P 和 alphas

详细说明:

1.如何生成 alpha P 和 alphas。 alpha P 和 alphas 的含义是什么? 在该仿真中、由于是 DPS 控制实现、内部相移角度是多少?外部相移角度是多少? 以及如何使用基准电压信号控制开关的占空比。

2.在本项目中。 还有另一个文件名为 sps (单相移调制)。 我还有关于此 PLECS 仿真文件的问题。 如何使用分立式 PID 控制器信号生成开关控制信号? 如何构建相移 PWM?(该块已屏蔽)

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    感谢您的联系。

    1.AlphaP 和 alphas 是二次相移。 AlphaP 是初级侧两个半桥之间的相移、而 alphas 是次级侧两个半桥之间的相移。 两者都在 C 脚本块中进行了计算
    初级侧和次级侧之间的相移由 PI 控制块控制。  

    2.对于单相移控制文件,PWM 在相移 PWM 模块内部生成。 您可以打开这些子系统并查看是否已完成。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复。 请在下方查看我们的客户反馈。

    您能帮我解决这些问题吗?

    我想知道他们如何用 C 脚本块计算 AplhaP 和 alphas? 计算 AlphaP 和 alphas 的理论方程或公式是什么? 另外还有一个双相移控制模块、也就是 D1和 D2可以自由度。 但在仿真中、初级侧和次级侧之间似乎有3度、AlphaP、alphas 和相移。 AlphaP、alphas 和控制器输出之间的关系是什么?

    对于单相移控制文件、相移 PWM 块会被屏蔽、这意味着我无法打开子系统。 (该子系统已隐藏。)

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    根据以下论文中的方案计算相移 alpha P 和 alpha:

    A. K. Jain 和 R. Ayyanar、"双有源电桥的 PWM 控制:全面分析和实验验证"、载于《IEEE 电力电子学汇刊》、第26卷、第 4, pp. 1215-1227, April 2011, doi: 10.1109/TPEL.2010.2070519.

    初级侧或次级侧上有一个额外的相移、具体取决于输入输出电压比。

    您可以通过右键单击打开子系统、然后选择"subsystems"->"Look under mask"。



    此致、

    Andreas