This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:LED 仿真

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1208971/pspice-for-ti-led-simulation

器件型号:PSpice-for-TI

在 Standard (非 TI 版本)中,对于 LED,我们可以通过添加标准的"解码应用程序"二极管->LED 模型来添加 LED,然后指定参数(请参阅 此处的视频 )。

但 TI-PSPICE 没有该标准库(只有二极管)

此外、库窗口上没有"添加库"。  我看到了所有 TI 部件、并且可以选择 TI FET 等、但是没有为 LED 添加库

当我打开在标准 pspice 中创建的工程时、先前添加的 LED 器件的标准库现已删除

如果我们只能模拟 TI 器件、...no效果不好。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice 文件、非常简单的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我无法访问 Dropbox(谷歌驱动器、OneDrive、Box、iCloud ..)。 您可以直接将文件附加到此帖子。

    不管怎样、LED 是一个二极管、根据建模应用的规定、您可以更简单地创建包装为 SUBCKT 的标准 SPICE 二极管模型:

    e2e.ti.com/.../myLed.lib

    您可以导入该文件并创建与以下文件类似的符号库:

    e2e.ti.com/.../MYLED.OLB

    添加此库:

    现在、您可以将符号"myLED"放置到您的设计中并将其使用:

    将第一个文件添加到您的仿真配置文件中、您应该能够使用它进行仿真:

    此致、

    jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6064.schematic.zipI直接提出了一些问题

    1) 1)为什么 TI-PSPICE 没有 LED "解码应用"? 并且不再支持任何预先创建的具有此功能的 pspice 原理图。

    2) 2)我们为什么不能导入非 TI 库?  没有"导入库"按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    1) 1) PSpice for TI 旨在仿真 TI 组件、因此它可能不支持完整版中的所有功能。

    2)您可以输入 LIB 文件,菜单项为"工具">"生成零件"。

    谢谢。
    jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待 TI 的官方响应、使用 FET 模拟非常简单的电路、并提供 LED 模型!!

    1) TI 必须支持 LED,如果它不支持标准的 LED 型号,那么它是什么无用的 PSPICE 剥离版本?

    2) 2)库导入不存在、

    a)它在"库"选项卡下不存在(与完整版相同)

    b) "Tools">"Generate Part"也将灰显(请参见附加的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     "Tools">"Generate Part"变灰可能是因为您的鼠标未聚焦于正在处理的项目。 请单击 项目浏览器中的任意位置并重试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了二极管模型(针对 myled)、但收到错误:

    此外,你会用做一个特定的模型的 LED im 使用?

     

    器件型号

    RGBW

    正向电压

    3.4.

    正向电流

    150mA

    反向电压

    5V

    泄漏电流

    10 μ A

    LED 电阻

    22.6? (3.4/150mA)

    功率损耗

    0.5W

    最大值 正向电流:

    200mA

    我仍然不明白为什么 TI 不能添加标准的 LED 型号、我不敢相信它会在您的 Cadence 的许可证中花费更多的费用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、运转正常、您还必须将库文件添加到项目仿真配置文件中。

    如果您能帮助我了解我修改文件 no 的位置、以便根据上一篇 post.w 创建特定的 LED 模型、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该解决方案显示了0.7V 的正向电压。

    我看了模型,却看不到指定的任何正向电压?

    我尝试添加一行(如在 TI-PSpice 中使用文本编辑器手动添加、只能读取 Pspice、而不能对其进行编辑)、并设置 VJ = 3.4、但该情况在仿真中被忽略:

    对于这样简单的东西,它应该不是这么难使用的 Psipce。  这个为 TI 删除的版本真的是在浪费时间...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    正向电压正好相关。 我们将与建模应用程序组件背后的团队进行核实。

    此致、

    jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您在 UI 中指定了什么正向电压?

    谢谢。
    jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI-PSpice 中、我们无法访问"Mulling  Application"下的"LED"模型-这正 是问题的关键!!! 它已被移除、无法访问

    我不得不使用您发送的模型作为我们可以使用的唯一模型与 TI 剥离版本,模型只有0.7V Vf ,即使我们手动更改模型添加 VJ=3.4,它在模拟中忽略它!

    我们需要 TI 来帮助此处、并为我们提供更新以允许我们在 TI-PSpice 许可证中使用完整的"LED"模式...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    PSpice for TI 是为 TI 产品量身定制的、因此由于版权和其他问题、我们无法涵盖所有内容。 让我来看看如何使用压降来了解为什么结果中没有反映压降...

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC,什么是 LED VF 的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    SPICE 仅具有一个通用二极管模型。 SPB 中的 LED 是专有的。 我已请求将其添加到 PSpice for TI。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、应该有足够的资源供您使用。 这里有一个例子提到了正向偏置: 二极管-如何使用 SPICE 对 LED 进行建模? -电气工程堆栈交换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我浪费了一整天的时间、TI 的 PSpice 有限版本有一些奇怪的地方。  我无法使 VF 显示3.4V。   

    等待 TI 在此发布更新并证明它有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    如前所述、原生 SPICE 二极管模型没有正向电压参数。

    SPB 中的 LED 是专有的。 可用后、我会告诉您。

    -jc.