在 Standard (非 TI 版本)中,对于 LED,我们可以通过添加标准的"解码应用程序"二极管->LED 模型来添加 LED,然后指定参数(请参阅 此处的视频 )。
但 TI-PSPICE 没有该标准库(只有二极管)
此外、库窗口上没有"添加库"。 我看到了所有 TI 部件、并且可以选择 TI FET 等、但是没有为 LED 添加库
当我打开在标准 pspice 中创建的工程时、先前添加的 LED 器件的标准库现已删除
如果我们只能模拟 TI 器件、...no效果不好。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 Standard (非 TI 版本)中,对于 LED,我们可以通过添加标准的"解码应用程序"二极管->LED 模型来添加 LED,然后指定参数(请参阅 此处的视频 )。
但 TI-PSPICE 没有该标准库(只有二极管)
此外、库窗口上没有"添加库"。 我看到了所有 TI 部件、并且可以选择 TI FET 等、但是没有为 LED 添加库
当我打开在标准 pspice 中创建的工程时、先前添加的 LED 器件的标准库现已删除
如果我们只能模拟 TI 器件、...no效果不好。。
尊敬的 Robert:
我无法访问 Dropbox(谷歌驱动器、OneDrive、Box、iCloud ..)。 您可以直接将文件附加到此帖子。
不管怎样、LED 是一个二极管、根据建模应用的规定、您可以更简单地创建包装为 SUBCKT 的标准 SPICE 二极管模型:
您可以导入该文件并创建与以下文件类似的符号库:
添加此库:


现在、您可以将符号"myLED"放置到您的设计中并将其使用:

将第一个文件添加到您的仿真配置文件中、您应该能够使用它进行仿真:

此致、
jc.
e2e.ti.com/.../6064.schematic.zipI直接提出了一些问题
1) 1)为什么 TI-PSPICE 没有 LED "解码应用"? 并且不再支持任何预先创建的具有此功能的 pspice 原理图。
2) 2)我们为什么不能导入非 TI 库? 没有"导入库"按钮
我下载了二极管模型(针对 myled)、但收到错误:

此外,你会用做一个特定的模型的 LED im 使用?
|
器件型号 |
RGBW |
|
正向电压 |
3.4. |
|
正向电流 |
150mA |
|
反向电压 |
5V |
|
泄漏电流 |
10 μ A |
|
LED 电阻 |
22.6? (3.4/150mA) |
|
功率损耗 |
0.5W |
|
最大值 正向电流: |
200mA |
我仍然不明白为什么 TI 不能添加标准的 LED 型号、我不敢相信它会在您的 Cadence 的许可证中花费更多的费用!
在 TI-PSpice 中、我们无法访问"Mulling Application"下的"LED"模型-这正 是问题的关键!!! 它已被移除、无法访问
我不得不使用您发送的模型作为我们可以使用的唯一模型与 TI 剥离版本,模型只有0.7V Vf ,即使我们手动更改模型添加 VJ=3.4,它在模拟中忽略它!
我们需要 TI 来帮助此处、并为我们提供更新以允许我们在 TI-PSpice 许可证中使用完整的"LED"模式...
顺便说一下、应该有足够的资源供您使用。 这里有一个例子提到了正向偏置: 二极管-如何使用 SPICE 对 LED 进行建模? -电气工程堆栈交换