This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:仿真时间较长时的收敛问题

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1214026/pspice-for-ti-convergence-problem-at-longer-simulation-time

器件型号:PSpice-for-TI

您好 PSPICE 团队、

我在较长的仿真时间(70ms)下对附加的项目进行仿真时遇到问题。

  • 当我减少仿真时间(70ms 至8ms)时、电压源的周期( PW 距离为35米至4米、然后 从70m 到8m)、次级电容(.. C3. 从6.8u 到900n、 C4 从2.2u 到300n、 C5 从55n 增大到6.67n)几个数量级、PSPICE 似乎进行了仿真。
  • 我已启用自动收敛、并尝试调整像 这里 和 这里等其他线程中建议的一些容差值、步长等 、但仍然遇到相同的错误。

输出窗口:

错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中出现收敛问题,时间= 20.97E-06。
错误(ORPSIM-15660):这些设备无法收敛
X_U1.G_U1_UPRIM_UMODE_G8
X_U1.M_U1_UPRIM_UMODE_VREF_SEL_MN4
INFO (ORPROBE-3185):模拟暂停

收敛误差(70ms 仿真时间):

无收敛错误(8ms 仿真时间):

 e2e.ti.com/.../3052_5F00_collin_2D00_2023_2D00_04_2D00_06T16_2D00_12.zip 

请告知。

此致、
陈天人


固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队正在更新 PSpice 模型、以便在没有收敛问题的情况下进行仿真。

    此致、
    陈天人


    固态继电器|应用工程师