请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSpice-for-TI 您好 PSPICE 团队、
我在较长的仿真时间(70ms)下对附加的项目进行仿真时遇到问题。
- 当我减少仿真时间(70ms 至8ms)时、电压源的周期( PW 距离为35米至4米、然后 为 从70m 到8m)、次级电容(.. C3. 从6.8u 到900n、 C4 从2.2u 到300n、 C5 从55n 增大到6.67n)几个数量级、PSPICE 似乎进行了仿真。
- 我已启用自动收敛、并尝试调整像 这里 和 这里等其他线程中建议的一些容差值、步长等 、但仍然遇到相同的错误。
输出窗口:
错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中出现收敛问题,时间= 20.97E-06。
错误(ORPSIM-15660):这些设备无法收敛
X_U1.G_U1_UPRIM_UMODE_G8
X_U1.M_U1_UPRIM_UMODE_VREF_SEL_MN4
INFO (ORPROBE-3185):模拟暂停
收敛误差(70ms 仿真时间):

无收敛错误(8ms 仿真时间):

e2e.ti.com/.../3052_5F00_collin_2D00_2023_2D00_04_2D00_06T16_2D00_12.zip
请告知。
此致、
陈天人
固态继电器|应用工程师