大家好、
我正在对我的设计进行温度扫描、其中包含活性电子保险丝、LDO 和其他 IC 以及无源器件、我遇到了 LDO 问题、因为 LDO 相对于结果的实现没有温度变化。
因此、我在电路中移除了电子保险丝和具有内部电路的 LDO 以及具有固定源的 LDO、
问题在于 INA290A5和 LM393A 将支持-20至59度的温度扫描、因为我仍然在使用电路中的器件。 请建议我如何去这个问题.
谢谢。
Vinay Varikooti
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在对我的设计进行温度扫描、其中包含活性电子保险丝、LDO 和其他 IC 以及无源器件、我遇到了 LDO 问题、因为 LDO 相对于结果的实现没有温度变化。
因此、我在电路中移除了电子保险丝和具有内部电路的 LDO 以及具有固定源的 LDO、
问题在于 INA290A5和 LM393A 将支持-20至59度的温度扫描、因为我仍然在使用电路中的器件。 请建议我如何去这个问题.
谢谢。
Vinay Varikooti
您好 Vinay:
感谢您在论坛发帖。 您能否描述 您从应用程序收到的任何问题和/或插入任何错误消息?
如网表 INA290A5.lib 文件的第46和50行所述、INA290确实具有输入失调电压(Vos 与温度)和增益误差(例如与温度)的温度变化行为。
LM393A 是一种分立式模型(我可以通过右键点击 PSPICE for TI 中的符号并点击"View PSpice Model"来查看此模型)、因此 LM393A 内的内部半导体模型也应随环境系统分析温度而变化、并且不应出现任何错误。
此致、
彼得