This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290A5、LM393A PSPICE 模型将支持 TI PSpice 工具中的温度扫描

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393A, INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1210730/ina290a5-lm393a-pspice-model-will-support-the-temperature-sweep-in-ti-pspice-tool

主题中讨论的其他器件:LM393AINA290

大家好、

我正在对我的设计进行温度扫描、其中包含活性电子保险丝、LDO 和其他 IC 以及无源器件、我遇到了 LDO 问题、因为 LDO 相对于结果的实现没有温度变化。

因此、我在电路中移除了电子保险丝和具有内部电路的 LDO 以及具有固定源的 LDO、

问题在于 INA290A5和 LM393A 将支持-20至59度的温度扫描、因为我仍然在使用电路中的器件。 请建议我如何去这个问题.

谢谢。

Vinay Varikooti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinay:

    感谢您在论坛发帖。 您能否描述 您从应用程序收到的任何问题和/或插入任何错误消息?

    如网表 INA290A5.lib 文件的第46和50行所述、INA290确实具有输入失调电压(Vos 与温度)和增益误差(例如与温度)的温度变化行为。

    LM393A 是一种分立式模型(我可以通过右键点击 PSPICE for TI 中的符号并点击"View PSpice Model"来查看此模型)、因此 LM393A 内的内部半导体模型也应随环境系统分析温度而变化、并且不应出现任何错误。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的答复、

    我的问题是,在上面的两个 PSpice 模型(INA290和 LM393A)将用于温度扫描?(-20到50度)

    谢谢。

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinay、

    是的。 仿真中对环境温度没有限制;但是、器件仍具有数据表中列出的实际、最大工作温度和结温。 对于 INA290、这些值为150°C

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peter  

    感谢您的澄清,

    该 LDO (TLV74318)的情况如何、当我运行温度扫描时、输出与数据表中提到的不同之处更大。

     

    以上图片为输出。  

    谢谢。

    Vinay Varikooti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinay、

    请提供使用的仿真原理图。 我与我们的 LDO 团队进行了交流。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是原理图,VBUS=5V。当我们进行独立 LDO 温度扫描时,电压变化很大,所以请告诉我这个瞬态模型将用于温度扫描,如果不是我将如何在原理图中实施 LDO。

    谢谢。

    Vinay Varikooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinay:

    我已提请我们的 LDO 专家注意这一点。 但请提供完整的仿真电路、因为负载随温度的变化可能影响 LDO 输出电压。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    即使使用具有一些电阻负载的独立 LDO、LDO 输出变化也与我在上面分享的图形中所展示的一样很高。  

    谢谢。

    Vinay Vraikooti。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度扫描范围为(-20到50度),因为它是瞬态模型,它是否支持温度扫描?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    尼克在接下来的两天里是好的,但当他回来,他将能够支持你,感谢你的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    该模型在第42行中指定、温度效应不是建模的、因此您看到的结果有点意外。 LDO 的漂移通常小于1%

    在整个温度范围内保持高效率、这样您就不会在直流仿真中错过太多选择、只要适当地使用理想源即可。  

    此致、

    Nick