Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00663, TDC7200, TPL0202-10
主题中讨论的其他器件: TDC7200、 TPL0202-10
大家好、
我对设计参考 TIDA-00663有几个问题。
1) 1)我正在尝试构建 TIDA-00663。 但是、PCB 制造商注意到堆叠可能有一些问题。 特别是,由于第4层和第8层厚度之间的差异较大,可能会出现弓形和扭曲。 Gerber 文件中的堆叠(顺序由"层"列定义)是否正确? 在这种情况下、您建议如何解决该问题? 
2) 2) 整个 TIDA-00663设计是否预计在实验中具有1cm 分辨率、即使考虑到脉冲激光"SPL LL90_3"的上升时间约为10ns?
提前感谢您。
此致
Giovanni.