This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050017:无法了解电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050017, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1208812/tida-050017-trouble-understanding-current-flow

器件型号:TIDA-050017
主题中讨论的其他器件: LM5175

您好!

我将查看 TIDA-050017参考设计以及 TIDUCA8 、以控制我的 TEC 元件  散热应用  我在理解电流时遇到了一些困难。

我拥有的资源:  

  • TEC 的额定值为 128.7W、13.1A、15.7V
  • 来自实验室电源的 VIN = 12V
  • IC:LM5175
  • 如何连接我的 TEC:输入电压-------------------------------------------------------   +[TEC]-  ---------------- 输出电压

我了解的内容:根据应用手册、如果我想冷却 TEC、我的输出电压必须等于12V+15.7V=27.7V、并具有源电流。  

如果是、如果我的 Vin 也在拉电流、电流如何流过 TEC? 如何计算流经 TEC 的电流?

边 问:如果我想控制4个相同类型的 TEC,我可以通过连接2个串联的 TEC(Vdrop = 15.7*2=31.4)来完成它,并为每对使用1个冷却电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    TEC 元件连接在 VIN 和 VOUT 之间。

    因此、根据相对于 VIN 的 VOUT 电平、TEC 元件在其端子上看到正电压或负电压。

    请记住:由于 LM5175是一款降压/升压转换器、因此它可以提供高于或低于输入电压的输出电压。

    流经 TEC 的电流:

    I (TEC)=(VIN-VOUT)/阻抗(TEC)

    我不是 TEC 元件专家、但我认为如果您将它们串联、两者之间可能存在不匹配情况、并且一个元件的温度比另一个元件的温度低。

    我认为将它们并联可以起作用。

    此致、

     斯特凡