请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-050017 主题中讨论的其他器件: LM5175
您好!
我将查看 TIDA-050017参考设计以及 TIDUCA8 、以控制我的 TEC 元件 散热应用 我在理解电流时遇到了一些困难。
我拥有的资源:
- TEC 的额定值为 128.7W、13.1A、15.7V
- 来自实验室电源的 VIN = 12V
- IC:LM5175
- 如何连接我的 TEC:输入电压------------------------------------------------------- +[TEC]- ---------------- 输出电压
我了解的内容:根据应用手册、如果我想冷却 TEC、我的输出电压必须等于12V+15.7V=27.7V、并具有源电流。
如果是、如果我的 Vin 也在拉电流、电流如何流过 TEC? 如何计算流经 TEC 的电流?
边 问:如果我想控制4个相同类型的 TEC,我可以通过连接2个串联的 TEC(Vdrop = 15.7*2=31.4)来完成它,并为每对使用1个冷却电路?