This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:基于双电源和 LM61495参考设计的定制设计原理图审阅

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1193767/tida-050047-schematic-review-of-customized-design-based-on-ref-design-with-dual-power-and-lm61495

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件:TPS25750USB2ANY、BQ25792

您好!

我是一名电子设计新手、在获得大约12年的电子工程学位之后。  

有人能帮忙审阅随附的 pdf 原理图吗?

Best Regards.e2e.ti.com/.../PowerSupplyV0.8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我将在2023年2月13日星期一之前查看原理图并提供反馈。 感谢您的耐心!

    非常恭敬、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    对于初学者,你做得非常好! 我已经查看了您的 PD 部分(TPS25750)并提供了以下反馈:

    • 您已设置为通过 I2C2ANY 刷写 PD、但我们不建议将其用于刷写器件。 使用 I2C2ANY、您将必须编写自己的闪存序列以符合我们的 PD。 我们建议改用 ARDVARK 适配器。
    • ADCIN 解码的值与以下内容相关、请确保这是您想要的值。  
      • 电池电量耗尽模式:AlwaysEnableSink
      • 7位从器件地址:0x21
    • 使用 D+/D-实现 BC1.2支持。 确保在您的配置中启用。

    我已附加了我们用于审核的 Excel 文件、其中已填入我的上述注释!

    非常恭敬、

    Brandon Beader

    e2e.ti.com/.../Schematic-Checklist-Rev-0p3.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brandon。 我真的很感激。  


    在电路板上安装永久性的 ARDVARK 接头 会带来 物理限制。 有没有更小尺寸的替代产品? 可能有一个更小的接头并为其制作一个适配器?  

    不管怎样、再次感谢!

    此致、

    哈桑.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您打算如何刷写 EEPROM? 我再看一下您的原理图、发现没有从外部连接器连接到 EEPROM 以便闪存 EEPROM。 PD 上的从 I2C 线路主要用于调试或 MCU、以便根据需要读取/写入器件。 补丁捆绑包和配置应加载到 EEPROM 中、并由 PD 在启动期间从 I2C 主线路加载。

    至于 Ardvark 连接器、我建议制作适配器或使用 MCU 通过 Micro 或 Type C 适配器刷写 EEPROM。 通常、我们的客户会确认其固件是否按预期工作、并将固件刻录到 EEPROM 中以移除 Ardvark 接头或闪存连接器。

    非常恭敬、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon。 感谢你的评分  

    我本来打算使用另一张纸上的计算机模块上的 I2C 从设备。 我的程序是使用默认配置中的电池电源来打开器件、并使用 i2c 从器件线路对器件进行编程、并在启动时写入闪存。 以便不需要任何外部闪存。 此时此刻,她的阴户已经完全勃起了。  

    数据表提到、如果 EEPROM 中不存在配置、器件将使用默认参数进行启动。  

    如果我没有得到正确的答案,请告知。  

    此致、

    Hassan Hafeez。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    答对了、PD 将以使用 ADCINx 值设置的默认配置启动。没错、我要确保这一点!

    非常恭敬、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:  

    我 有一个关于使用 D+/D-支持 BC 1.2的后续问题。  

    D+和 D-是否都转至 TPS25750和 BQ25792? 或者仅使用 TSP25750、它可以使用 I2C 主器件来控制 BQ25792?  

    我能否将这些信号同时用于 USB2数据? 如果是、我如何将它们布置在 PCB 上? 从连接器或最近的 IC (TPS 或 BQ)拔出它们?

    此致、

    Hassan Hafeez。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您无法将 D+/D-同时连接到 PD 和 BQ 器件、这会导致问题。 是否有理由需要 BC1.2支持?

    是的、您可以将这些行用于 USB2数据。 请参阅下图、了解 D+D-线路上 BC1.2的启动序列。  

    非常恭敬、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    感谢您提供图表。 我希望支持 BC1.2、以便建议的器件能够从市场上的各种充电器中充电。 我不打算为我的器件创建充电器产品。  

    再次感谢!

    此致、

    Hassan Hafeez。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我明白了,这是有道理的!

    目前 TPS25750 GUI 不支持 BC1.2。 这项功能将在下一个固件版本中添加、预计未来几周内就会推出!

    非常恭敬、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brandon!

    很抱歉再次打扰您。 但我要尝试通过 TPS25750实现 UFP 模式的器件、因此不必在该器件中添加另一个 USB 端口。  在这种 情况下有可能吗? 内部 COM (模块上的计算机)在 VBUS 上具有5V 的最大电压。 如果我直接从 PD 端口使用 VBUS、会损坏 COM。 关于这一点、您有什么建议吗、例如可能使用比较器?  支持数据角色的 PD 芯片? 也可以使用多路复用器与 tps25750配合使用?

    经过进一步调查、在本参考设计中采用 PP5V 来提供3.3V 电源。 我可以将此 PP5V 用作 COM 的 VBUS 吗?  

    此外、是否存在如下 GPIO 事件、此事件可以用于通过 MOSFET 驱动作为 VBUS 的5V 待机电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您是否具有想要实现目标的方框图? 通过上述问题、我假设您打算将此端口用于接收端/UFP、是这样吗? 这将帮助我更好地了解您要实现的目标以及如何为其提供支持!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的! 我将尝试在同一端口上实现受电方/UFP。 如果 PD 检测到正常的 USB 连接(没有 PD/充电功能)、我希望启用 COM 的 USB 连接。 下面是一个非常简单的方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    这个方框图就足够了! 如果不需要 BC1.2则可以将 PD 设置为 UFP/受电方。 即使需要 BC1.2、您仍可以支持 UFP、但根据您的方框图、您想禁用 COM。

    因此、有一些您可以执行的选项。 您可以使用来自 PPHV 的 LDO 来生成您的 USB VBUS、并使用 GPIO 启用/禁用此功能、具体取决于器件是受电方还是供电方。 在这种情况下、您将在充当供电方时禁用 LDO! 我也不建议在 Type-C 端口上的 VBUS 上连接任何东西。  

    此致、

    Brandon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Brandon。 我还有一个请求。 还请建议当 C 型的 VBUS 为5V 时、LDO 与 VBUS 一同工作。 我一直在尝试寻找一种具有低压降电压的 LDO。 但我至少只能找到2V 的压降。 3V 是否足以使 COM 的 VBUS 识别设备连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    需要位于 PD 的系统侧。 将 LDO 直接连接到 VBUS 会导致无法合规、因此、我建议您将此 LDO 添加到 PPHV。  

    我熟悉的 LDO 是 TLV755xx 系列、它们是非常简单的器件。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布兰登,你好!

    感谢您的建议。 是的、我按照您之前的建议将其添加到了 PPHV 中。 我想知道 VBUS 是否为5V、那么 PPHV 也是5V。 然后、LDO 的输出将小于5V、可能为4.5V 左右。 我添加了 具有固定4.5V 输出的 TLV70245QDSERQ1、以保持兼容 COM 的 VBUS 范围。