主题中讨论的其他器件:TPS25750、 USB2ANY、BQ25792
您好!
我是一名电子设计新手、在获得大约12年的电子工程学位之后。
有人能帮忙审阅随附的 pdf 原理图吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是一名电子设计新手、在获得大约12年的电子工程学位之后。
有人能帮忙审阅随附的 pdf 原理图吗?
哈桑、您好!
对于初学者,你做得非常好! 我已经查看了您的 PD 部分(TPS25750)并提供了以下反馈:
我已附加了我们用于审核的 Excel 文件、其中已填入我的上述注释!
非常恭敬、
Brandon Beader
哈桑、您好!
您打算如何刷写 EEPROM? 我再看一下您的原理图、发现没有从外部连接器连接到 EEPROM 以便闪存 EEPROM。 PD 上的从 I2C 线路主要用于调试或 MCU、以便根据需要读取/写入器件。 补丁捆绑包和配置应加载到 EEPROM 中、并由 PD 在启动期间从 I2C 主线路加载。
至于 Ardvark 连接器、我建议制作适配器或使用 MCU 通过 Micro 或 Type C 适配器刷写 EEPROM。 通常、我们的客户会确认其固件是否按预期工作、并将固件刻录到 EEPROM 中以移除 Ardvark 接头或闪存连接器。
非常恭敬、
Brandon Beader
您好 Brandon。 感谢你的评分
我本来打算使用另一张纸上的计算机模块上的 I2C 从设备。 我的程序是使用默认配置中的电池电源来打开器件、并使用 i2c 从器件线路对器件进行编程、并在启动时写入闪存。 以便不需要任何外部闪存。 此时此刻,她的阴户已经完全勃起了。
数据表提到、如果 EEPROM 中不存在配置、器件将使用默认参数进行启动。
如果我没有得到正确的答案,请告知。
此致、
Hassan Hafeez。
您好 Brandon:
我 有一个关于使用 D+/D-支持 BC 1.2的后续问题。
D+和 D-是否都转至 TPS25750和 BQ25792? 或者仅使用 TSP25750、它可以使用 I2C 主器件来控制 BQ25792?
我能否将这些信号同时用于 USB2数据? 如果是、我如何将它们布置在 PCB 上? 从连接器或最近的 IC (TPS 或 BQ)拔出它们?
此致、
Hassan Hafeez。
你好,Brandon!
很抱歉再次打扰您。 但我要尝试通过 TPS25750实现 UFP 模式的器件、因此不必在该器件中添加另一个 USB 端口。 在这种 情况下有可能吗? 内部 COM (模块上的计算机)在 VBUS 上具有5V 的最大电压。 如果我直接从 PD 端口使用 VBUS、会损坏 COM。 关于这一点、您有什么建议吗、例如可能使用比较器? 支持数据角色的 PD 芯片? 也可以使用多路复用器与 tps25750配合使用?
经过进一步调查、在本参考设计中采用 PP5V 来提供3.3V 电源。 我可以将此 PP5V 用作 COM 的 VBUS 吗?
此外、是否存在如下 GPIO 事件、此事件可以用于通过 MOSFET 驱动作为 VBUS 的5V 待机电源?

哈桑、您好!
这个方框图就足够了! 如果不需要 BC1.2则可以将 PD 设置为 UFP/受电方。 即使需要 BC1.2、您仍可以支持 UFP、但根据您的方框图、您想禁用 COM。
因此、有一些您可以执行的选项。 您可以使用来自 PPHV 的 LDO 来生成您的 USB VBUS、并使用 GPIO 启用/禁用此功能、具体取决于器件是受电方还是供电方。 在这种情况下、您将在充当供电方时禁用 LDO! 我也不建议在 Type-C 端口上的 VBUS 上连接任何东西。
此致、
Brandon