This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:bq25792、tps25750

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750, TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1201508/tida-050047-bq25792-tps25750

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792、

大家好、

我的客户对 tps25750和 bq25792有疑问、并使用  TIDA-050047设计作为参考

tps25750通过其 i2c 主接口控制 Bq25792。 但它还有一个从器件接口。 是否可以(作为用户)通过 tps25750从 BQ25792读取寄存器?

例如:我想出于测试目的访问 bq25792中的部分 ADC 寄存器。 能否在 TPS25750和 BQ25792运行期间执行此操作? 如果是,如何?

谢谢!

Daria