请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-050047 主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792、
大家好、
我的客户对 tps25750和 bq25792有疑问、并使用 TIDA-050047设计作为参考:
tps25750通过其 i2c 主接口控制 Bq25792。 但它还有一个从器件接口。 是否可以(作为用户)通过 tps25750从 BQ25792读取寄存器?
例如:我想出于测试目的访问 bq25792中的部分 ADC 寄存器。 能否在 TPS25750和 BQ25792运行期间执行此操作? 如果是,如何?
谢谢!
Daria