This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI RLC 电路阶跃响应

Guru**** 2619505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1234584/tina-ti-rlc-circuit-step-response

我将使用 TINA 仿真 RLC 电路的阶跃响应波形。 输入 STEP 信号并检查电容器上的电压波形。 设置 R = 0Ω Ω、L = 1µH Ω、并且 C = 1µF μ F、通过 Analysis > Transient Analysis >获得的结果应该是振动应继续、但振动波形收敛到振幅1。 我不认为设置中有错误,但如果有任何不足之处,如果你能指出它们将是有帮助的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takada-San,    

    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题:  http://www.tina.com/technical-support/  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。  问题解决后、请给出回复。    

    Arigatho,  

    ~Leonard