请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我将使用 TINA 仿真 RLC 电路的阶跃响应波形。 输入 STEP 信号并检查电容器上的电压波形。 设置 R = 0Ω Ω、L = 1µH Ω、并且 C = 1µF μ F、通过 Analysis > Transient Analysis >获得的结果应该是振动应继续、但振动波形收敛到振幅1。 我不认为设置中有错误,但如果有任何不足之处,如果你能指出它们将是有帮助的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将使用 TINA 仿真 RLC 电路的阶跃响应波形。 输入 STEP 信号并检查电容器上的电压波形。 设置 R = 0Ω Ω、L = 1µH Ω、并且 C = 1µF μ F、通过 Analysis > Transient Analysis >获得的结果应该是振动应继续、但振动波形收敛到振幅1。 我不认为设置中有错误,但如果有任何不足之处,如果你能指出它们将是有帮助的。
你好,Takada-San,
感谢您查询有关 TINA 的信息。 由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题: http://www.tina.com/technical-support/ 。
DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。 问题解决后、请给出回复。
Arigatho,
~Leonard