This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源在 PSPICE 中驱动双输入

Guru**** 2619545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1233923/source-driving-dual-inputs-in-pspice

当我运行电路1时(见图)、PSPICE 运转良好。

当我运行2号电路(2号电路加倍(并联))时、我收到错误。

PSPICE 是否允许从同一源运行两个相同的电路?

如果是、如何配置电路2以进行正确的仿真?

这是错误消息: ERROR (ORPSIM-15143):电压源和/或电感器环路涉及 X_U4.X_H1.VH_H1。 您可以通过添加串联电阻来断开环路。

(向源输出添加串联电阻不会改变误差)

电路1 (工作)

电路2 (错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果可以、请提供分辨率更高的屏幕截图或项目存档。

    谢谢。
    jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我找到了一个解决办法。