请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
当我运行电路1时(见图)、PSPICE 运转良好。
当我运行2号电路(2号电路加倍(并联))时、我收到错误。
PSPICE 是否允许从同一源运行两个相同的电路?
如果是、如何配置电路2以进行正确的仿真?
这是错误消息: ERROR (ORPSIM-15143):电压源和/或电感器环路涉及 X_U4.X_H1.VH_H1。 您可以通过添加串联电阻来断开环路。
(向源输出添加串联电阻不会改变误差)
电路1 (工作)

电路2 (错误)