This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 错误消息-如何响应?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235457/error-message---how-to-respond

我收到此 PSPICE 错误消息

...

INFO (ORPSIM-16594):为了改善伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项以放宽电容器电流和电感器电压的稳定标准:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4。
...

PSPICE 电路在输出负载低至零欧姆(R20 R50)时保持稳定。 但是、当 R20和 R50超过1200欧姆时、电路变得不稳定并锁存、出现上述错误消息。 我在工作台上有一个物理模型、当输出电阻升高到1200欧姆以上(开路)时、它不会发生闩锁。

如何修改 PSPICE 以使电路能够在>1200r 的输出负载(或开路输出)下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您可以共享该仿真文件、以便我们来看看。
    我假设 R20和 R50增大是导致误差出现的原因、对吧?
    我不了解电路中每个组件的用途、但可能值得在输出端测试不同的电阻器值(U6为 R20、R33、R46)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师