请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我收到此 PSPICE 错误消息
...
INFO (ORPSIM-16594):为了改善伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项以放宽电容器电流和电感器电压的稳定标准:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4。
...
PSPICE 电路在输出负载低至零欧姆(R20 R50)时保持稳定。 但是、当 R20和 R50超过1200欧姆时、电路变得不稳定并锁存、出现上述错误消息。 我在工作台上有一个物理模型、当输出电阻升高到1200欧姆以上(开路)时、它不会发生闩锁。
如何修改 PSPICE 以使电路能够在>1200r 的输出负载(或开路输出)下工作
?