This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050060:设计和设置系统问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1231355/tida-050060-questions-of-design-and-setup-system

器件型号:TIDA-050060

大家好、

我的客户在这里有一些问题。

如何将 CLK_OUT 设置为24MHz?

与下面的数据表公式1和2相关。 FC 是正向通道数据速率、M、HS_CLK_DIV 和 N 是由寄存器0x06和0x07设置的参数。 这意味着我需要写入 寄存器0x06和0x07、然后我可以实现24MHz CLK_OUT。 是这样吗?

2.选择模式0、其中 Rhigh/Rlow =打开/10k Ω 作为数据表下面的第一张图片。 但 TIDA-050060的原理图显示 MODE 引脚连接了402 Ω 至 GND、如下面的第二个图片所示。 我认为10千欧是正确的。 只是想仔细检查一下。

由于我的客户正在按照 TIDA-050060设计摄像头模块、 我们是否有任何文档可以支持客户编写 ser/DES 寄存器?

如果我们已经设置了 ser/des 寄存器、PMIC 和图像传感器。   我们需要注意什么问题? 或者只需将图像传感器连接到 ser/des 以进行显示。 一般情况下、图像会显示在屏幕上?   

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    要回答您的一些问题、请执行以下操作:

    1) 1) 正确。 M、HS_CLK_DIV 和 N 是由寄存器0x06和0x07设置的参数、您需要写入这些参数才能进行设置。

    2) 2) 10k 欧姆也是正确的。

    3)这取决于您使用的解串器以及与它的连接方式。 您是否正在使用板载 MSP 微处理器、还是要直接连接到系统中的其他某个处理器?

    4)这也取决于将解串化数据发送到哪个处理器。 您能否向我提供有关他们打算使用哪种汽车处理器的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taylor、您好!

    摄像机信号路径为:影像传感器--> MIPI 接口--> 953 --> 954 --> MIPI --> Nuvoton 处理器。  

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的澄清。 要 完整回答您的问题:

    1) 1) 正确。 M、HS_CLK_DIV 和 N 是由寄存器0x06和0x07设置的参数、您需要写入这些参数才能进行设置。

    2) 2) 10k 欧姆也是正确的。

    3)在本例中、您要通过从 Nuvoton 处理器到解串器的 I2C 通信来控制串行器/解串器寄存器并对其进行编程。 然后、954解串器可以通过 I2C 读取/写入953串行器。 若要更好地了解该过程、请参阅该设计指南、其中重点介绍了如何将954解串器与953串行器连接。 I2C 部分从第10页开始。
    https://www.ti.com/lit/an/snla267a/snla267a.pdf?ts=1685971567428&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    4) 4)我不熟悉 Nuvoton 汽车处理器、但如果它在 Linux 上运行、则应该具有 FPD-Link III 驱动程序并可用于配置。 除此之外、您还需要配置图像传感器、但我相信您说过您已经这样做了。 在这种情况下、唯一要做的就是确保将 SoC 配置为实时视频输出、这可能是 Nuvoton 的问题。