主题中讨论的其他器件:SysConfig、 MSPM0G3507
大家好、
请在下面查看我的查询:
- 关于 SysConfig
我知道在使用最新的 SysConfig 时、不支持早期的实验 CPU。
以下是其中一个,我想提前确认,使用最新的 CPU 时不会出现此问题。
SysConfig 版本的组合是1.6.1和早期的实验性 EVK 电路板(修订版1.0)。
我正在将 TIMG8与 PWM 配合使用、但在 TIMG8初始化过程中发生了硬件故障。
我理解这是因为 EVK 板不支持 TIMG8、这一问题将在最新的 CPU 中得到解决吗?
下面是版本1.6.1的 SysConfig 屏幕、但我认为 TIMG8在版本1.5.x 上不存在。

- 关于 CCS Theia (开发环境)
2-1. 仿真器的电源
当从外部为目标板供电时、我找不到用于打开/关闭仿真器电源的功能。
我缺少什么吗?
或者仿真器是否具有监控目标板电源的功能?
2-2. 编译配置
我想添加更多生成配置、但找不到方法。
我可能漏掉了一些东西、但您能告诉我吗?
下面是构建配置选择屏幕。

请提供建议。
谢谢你。
此致、
欧内斯特