This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:SysConfig 和 CCS Theia

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1231520/lp-mspm0g3507-sysconfig-and-ccs-theia

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0G3507

大家好、

请在下面查看我的查询:

  1. 关于 SysConfig

    我知道在使用最新的 SysConfig 时、不支持早期的实验 CPU。

    以下是其中一个,我想提前确认,使用最新的 CPU 时不会出现此问题。

     

    SysConfig 版本的组合是1.6.1和早期的实验性 EVK 电路板(修订版1.0)。

    我正在将 TIMG8与 PWM 配合使用、但在 TIMG8初始化过程中发生了硬件故障。

    我理解这是因为 EVK 板不支持 TIMG8、这一问题将在最新的 CPU 中得到解决吗?

    下面是版本1.6.1的 SysConfig 屏幕、但我认为 TIMG8在版本1.5.x 上不存在。

  2. 关于 CCS Theia (开发环境)

    2-1. 仿真器的电源

     

    当从外部为目标板供电时、我找不到用于打开/关闭仿真器电源的功能。

     

    我缺少什么吗?

    或者仿真器是否具有监控目标板电源的功能?

     

    2-2. 编译配置

     

    我想添加更多生成配置、但找不到方法。

    我可能漏掉了一些东西、但您能告诉我吗?

    下面是构建配置选择屏幕。

请提供建议。

谢谢你。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    1.是的, 早期实验的 CPU 不支持 TIMG8,最新的 CPU 将支持 TIMG8。

    2. CCS-Theia 似乎 和 CCS 有些不同。 CCS 中有更多用于 构建配置的选项。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    非常感谢您的讲解!

    关于 CCS-Theia、您对以下仿真器有什么建议?

    我知道 CCS 具有比 CCS-Theia 更多的构建配置选项。

    您是否会推荐 CCS 作为更好的开发环境?

    或者 CCS-Theia 在将来会升级吗?

    使用的 CPU 为 MSPM0G3507。

     

    ------------------

    2-1. 仿真器的电源

    当从外部为目标板供电时、我找不到用于打开/关闭仿真器电源的功能。

    我缺少什么吗?

    或者仿真器是否具有监控目标板电源的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    目前、CCS 将更加可靠、功能更加强大。 当然、 CCS-Theia 将来可以升级。

    对于电源、我认为仿真器不具有此类功能。 但是、您可以通过调试或添加 LED 闪烁功能来确定 MCU 是否正常工作。

    谢谢。

    于浩