This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:申请有关 TI &quot 的 PSPICE 的专家支持;TPS628502-Q1"

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1215055/tps628502-q1-request-for-expert-support-on-pspice-for-ti-tps628502-q1

器件型号:TPS628502-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS628502

团队成员  

2个 问题、需要专家支持...

第1季度

我一直在使用 TI 网站上的模型、并且注意到

没有任何第三方组件的纯 TI 模型仍然限制该观察结果仅获得3分。

请您就此事提供建议吗?

第2季度

我正在使用 PSPICE for TI 工具重建 PG 行为。

当负载从轻负载切换到重负载时、我预期会看到结果、从而导致 PG 从高电平变为低电平。

但事实并非如此。 (我有过载4A、使输出电压异常。)

我想征求专家的意见。  

附加的文件,谢谢!!

e2e.ti.com/.../4431.TPS628502_2D00_Q1_5F00_STT_5F00_PG.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    我看到、当负载变重时、PG 会变为低电平、换句话说、就是跨越 ILIM。 输出电压下降也是预期结果、因为输出从器件汲取的电流大于最大预期限值。 因此、如果您在输出端提供5A 电流、Vout 将进一步下降。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·  

    我试过5A/6A/10A ,结果没有什么不同。

    (输出电压运行异常。)

    PG 上升、没有规律。

    谢谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    当您说 Vout 异常时、您的意思是什么? 我看到器件会在过载后再次尝试启动。因此、当 Vout 再次上升时、PG 开始变为高电平、因为 PG 通过电阻器上拉至 Vout、

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·  

    当负载从4A 上升到2A 时-> Vout 每个周期应该上升到设计的"1.8V"。

    但是、在这种情况下、有时会 失败。

    负载条件相同且始终为环路、因此我预计 Vout 将上升和下降。

    因此我无法获得它。 该模型中会发生什么情况?   

    感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    是的、这也是预期行为、因为 IC 处于折返模式。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·  

    感谢您的帮助

    正如我知道的、Vsw 是2.2MHz 、将跳过1024个周期。

    总时间应是固定的。

    那么、可以计算跳过时间吗?  

    我假设跳周期正确、应该相同。

    我用更多的时间来运行仿真。 请参见图示。

    有时仍不在正确的函数中(它大声说话循环)

    您能否检查我所附的 DSN 或型号?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:  

    "那我就来看看吧。" 您的积分有效。 可能模型无法正常工作。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    一个开关周期为1/2.2Mhz = 0.45us。 因此、1024个开关周期= 1024x 0.45us= 465.4us。  

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H· 

    对折返电流内容的理解。

    我画一张图片,你能不能确定是否正确?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    是的、大概就是这样。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H· 

    感谢您的检查、

    所以... 我在这种行为中仍然失败遵循 折返规则。

    等待您的测试和指导。

    非常感谢。

    附上了图表和我刚刚失败的规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    为了理解、让我运行一个仿真、然后我将与您分享。  

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    您能试试 simplis 模型吗? 同时、我要查看 PSpice 模型。 我已经测试了 Simplis 模型、运转正常。

    e2e.ti.com/.../TPS628502_2D00_Q1_5F00_SIMPLIS_5F00_TRANS_5F00_Cheney.zip

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·法海恩

    谢谢、但抱歉。  

    很遗憾、 公司不提供 SMPLIS 工具支持。  

    我下载了 SIMATRIX 格式的 SMIPLIS、并在图中显示错误消息

    (免费版本不支持 加密模型)

    您能否分享为什么 PSPICE for TI 无法进行这些仿真的原因?

    因为我们的主要仿真工具是 TI 的 PSPICE。

    谢谢您的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    好的。 感谢更新。

    是的、我正在努力解决这个问题。 完成对 PSpice 模型的验证后、我会立即回复您。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    我已经在 PSpice 上对模型进行了验证。 我看到、在这种测试仿真下、多个周期存在一些模型限制。 您能否使用此类负载进行尝试并通过开关控制负载、如下所示。

    休息一下,如果你想知道折返保护如何工作,这里是一个例子。 您可以看到、如果负载电流在1024个周期内保持在电流限制之外的4A、则电流限制在3072个周期内降至1.3A、然后再次启动、以检查器件是否恢复正常运行条件。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·法海恩  

    感谢您的回复、 我稍后会尝试。

    这种测试仿真是 永久使用此特殊负载设置还是仅在这种情况下使用?

    我想知道,我怎样才能获得这些信息,为什么这个限制和负载设置?

    是否可以附加 DSN 文件以供参考?

    我的第一个问题是  

    我一直在使用 TI 网站上的模型、并且注意到

    没有任何第三方组件的纯 TI 模型仍然限制该观察结果仅获得3分。

    请您就此事提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    回答您有关仅观察三点的问题-->是的,这是一个模型限制。 已将其传达给相关团队。

    是的、我有附加的 zip 文件。 请在稳态模型中使用仿真文件。 它应该在两种情况下都起作用。 但该模型通过这种负载设置进行了验证、因此我希望它也能为您效劳。

    e2e.ti.com/.../TPS628502_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·法海恩  

    我已经进行过尝试、我可以进行仿真。

    将来我会在 TI 模型上尝试这种加载。

    (希望将来的模型能通过仿真。)

    当只更新三点时、您能否更新模型状态?

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    当然谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·法海恩  

    型号已更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

     我已经报告了这个问题。 但尚未更新。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·法海恩

    没关系。
    感谢您的更新。

    如果您有任何更新、请告诉我。

    切尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    当然可以!

    谢谢。

    法尔海恩