主题中讨论的其他器件:TPS628502
团队成员
2个 问题、需要专家支持...
第1季度
我一直在使用 TI 网站上的模型、并且注意到
没有任何第三方组件的纯 TI 模型仍然限制该观察结果仅获得3分。
请您就此事提供建议吗?
第2季度
我正在使用 PSPICE for TI 工具重建 PG 行为。
当负载从轻负载切换到重负载时、我预期会看到结果、从而导致 PG 从高电平变为低电平。
但事实并非如此。 (我有过载4A、使输出电压异常。)
我想征求专家的意见。
附加的文件,谢谢!!