请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我无法退出仿真屏幕。 完成 PSPICE 会话后、我会退出主工作区。 没问题。 但是当我完成仿真后、我尝试退出仿真屏幕、会收到以下消息:

但我的仿真已经完成。 此时没有运行任何程序。
然后、我可以选择"确定" 或 退出"X"图标(或菜单 File => Exit)、但没有结果、无法退出仿真屏幕。 我找到退出模拟屏幕的唯一方法是使用任务管理器和"End Task"
这似乎是几天前才开始的。 我不记得之前发生过什么。 我缺少什么? (版本17.4-2023 S009 Windows SP8 64位)