This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 退出模拟屏幕

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1238443/exiting-the-simulation-screen

我无法退出仿真屏幕。 完成 PSPICE 会话后、我会退出主工作区。 没问题。 但是当我完成仿真后、我尝试退出仿真屏幕、会收到以下消息:

但我的仿真已经完成。 此时没有运行任何程序。

然后、我可以选择"确定" 退出"X"图标(或菜单 File => Exit)、但没有结果、无法退出仿真屏幕。 我找到退出模拟屏幕的唯一方法是使用任务管理器和"End Task"

这似乎是几天前才开始的。 我不记得之前发生过什么。 我缺少什么?  (版本17.4-2023 S009 Windows SP8 64位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    看起来这是在三月份发生在其他人身上的。 这里有一个建议、我们来看看这是否对您有效。

    您能否通过单击仿真管理器图标并选择"恢复"来检查是否有暂停的仿真?

    您可以右键单击它们、然后选择"停止"。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 是的、这很有效、但我认为这是一个错误。