This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:即使是教程也无法运行

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1237475/pspice-for-ti-cannot-run-even-first-tutorial

器件型号:PSpice-for-TI
主题中讨论的其他器件:LMR23615

我对全新安装的 PSpice for TI 有问题。 我刚刚提到了"Labs.pdf"中的第一个教程并试图获得偏倚点,但看到错误似乎解决了2年前,但步骤不适用,因为解决方案中提到的菜单项不存在。 这是错误消息:

**创建电路文件"bias.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
*来自 C:\CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的"PSPICE netlist"部分:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib "nom.lib"

*分析指令:
停止
.选项 ADVCONV
.OPTIONS FILEMODELSEARCH
.PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源 RC
N14409 10V 中的 V_V1
R_R1在1k Tc=0、0中输出
R_R2输出 N14409 1k Tc=0、0
C_CAP1输出 N14409 1n Tc=0、0

**恢复 bias.cir ****
结束

警告(ORPSIM-15246):库索引文件 nom_pspti.ind 没有正确的格式

INFO (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 生成新的索引文件 nom_pspti.ind。

.lib "LMR23615_TRANS.LIB"

错误(ORPSIM-15116):无法找到库文件 LMR23615_TRANS.LIB。

索引有来自801个文件的12646个条目。

错误(ORPSIM-15107):无法创建库文件 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 的索引。

请提供帮助! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的模型库版本是什么?

    谢谢。
    简体中文