请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSpice-for-TI 您好!
我尝试了对这两个模型的 Vds 进行扫描 MbreakN 和 Power_NMOS_P 以及 漏极电流 、获得了以下电流曲线、
这些模型之间有什么区别,使它们产生不同的特征?
这里是对 Power_NMOS_P 和

这会扫描 MbreakN 的 Vds、这似乎与我们先前讨论的理论

我还注意到、MOSFET 2N7000与第一次仿真相匹配。
这是我在针对两个 MOSFET 的仿真中使用的简单原理图

提前感谢您、
Br、
AMR Wael