This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for-TI:MbreakN 与 amp 之间的差异;Power_NMOS_P

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1244754/pspice-for-ti-difference-between-mbreakn-power_nmos_p

器件型号:PSpice-for-TI

您好!

我尝试了对这两个模型的 Vds 进行扫描 MbreakN 和 Power_NMOS_P 以及 漏极电流 、获得了以下电流曲线、

这些模型之间有什么区别,使它们产生不同的特征?

这里是对  Power_NMOS_P 和  

这会扫描   MbreakN 的 Vds、这似乎与我们先前讨论的理论  

我还注意到、MOSFET 2N7000与第一次仿真相匹配。

这是我在针对两个 MOSFET 的仿真中使用的简单原理图

提前感谢您、

Br、

AMR Wael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    您为 Power_NMOS_P 提供了哪些参数 

    -jc