请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP9204 参考设计编号- PMP9204 (85-265) VAC
- 此电源的工作输入 电压(75至275) VAC 吗?
1A 负载条件下的最小交流电压是多少
- 我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?
- 我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。
- 线路和负载变化
- 我在 BOM 中看到变压器 RLTI-1067的器件型号、但没有库存。 请向我建议任何变压器的替代器件型号。