This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9204:参考设计 PMP9204

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1247182/pmp9204-reference-design-pmp9204

器件型号:PMP9204

参考设计编号- PMP9204 (85-265) VAC

  1. 此电源的工作输入 电压(75至275) VAC 吗?

1A 负载条件下的最小交流电压是多少

  1. 我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?
  2. 我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。
  3. 线路和负载变化
  4. 我在 BOM 中看到变压器 RLTI-1067的器件型号、但没有库存。 请向我建议任何变压器的替代器件型号。