This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:用于240V 生成的单分相

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1248762/tida-01606-single-split-phase-for-240v-generation

器件型号:TIDA-01606

您好!

是否可以使用  TIDA-01606参考设计为单相240V @ 60Hz 电网生成交流电?

现有参考设计适用于三相、但我需要有关如何修改此参考设计的指南?

是否已经有打算用于单相的现有类似设计?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    理论上、如果您通过使占空比移动180度来使用参考设计的两个相位、那么您应该能够运行它。

    您需要务必注意电解电容器、因为会有重要的120 Hz 纹波。

    遗憾的是、目前没有单相三电平转换器参考设计。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    感谢您的答复! 我将继续查看我的选项。

    此致、

    马里奥五世