Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 您好!
是否可以使用 TIDA-01606参考设计为单相240V @ 60Hz 电网生成交流电?
现有参考设计适用于三相、但我需要有关如何修改此参考设计的指南?
是否已经有打算用于单相的现有类似设计?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
您好!
是否可以使用 TIDA-01606参考设计为单相240V @ 60Hz 电网生成交流电?
现有参考设计适用于三相、但我需要有关如何修改此参考设计的指南?
是否已经有打算用于单相的现有类似设计?
谢谢!