请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好!
刚刚使用 webench 设计一个直流/直流电源、其中两个元件(FET)在原理图中显示为"数量2"。 一切都很好、但与电容器不同、我不确定如何连接它们。 下载 Altium 的 PCB 布局时、相关组件会直接显示在彼此的顶部。 M1_1和 M2_1占用相同的空间(与 M2_1和 M2_2相邻)。 有什么解决方法吗?
在图像中、我移除了多边形并重置了错误标记。 第二张图片显示了 M1_2从 M1_1向右移动。