This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench 将元件相互连接

Guru**** 1105770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1246372/webench-placing-components-on-top-of-one-another

你(们)好!

刚刚使用 webench 设计一个直流/直流电源、其中两个元件(FET)在原理图中显示为"数量2"。  一切都很好、但与电容器不同、我不确定如何连接它们。  下载 Altium 的 PCB 布局时、相关组件会直接显示在彼此的顶部。  M1_1和 M2_1占用相同的空间(与 M2_1和 M2_2相邻)。  有什么解决方法吗?

在图像中、我移除了多边形并重置了错误标记。  第二张图片显示了 M1_2从 M1_1向右移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢 以上评论、很遗憾、WEBENCH 上的 PCB 导出不支持延迟 FET 配置。 您能否分享您尝试导出的器件详细信息、我们将检查它是否支持单个 FET、并在 WEBENCH 模型中添加有关导出限制的说明。

    此致、

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我们暂时关闭此帖子、因为我们尚未收到您的回复。

    此致、

    沙海恩·S·M