大家好、
1) 1) 对于电源板上的继电器、在本项目中、所有四个继电器上并联了一个电阻器、并联该电阻器的目的是什么? 当该电阻器并联连接时、继电器相当于不起作用、因为即使未命令继电器进入、反相侧和网侧也通过该电阻器连接在一起。
2) 2) 在参考设计文档的实验部分和电源板上的丝印中、J33连接到15V 辅助电源、但在 PCB 文档中、却连接了24V 电源。 该部分连接到驱动板。 驱动器板上的24V 电源通过 UCC14240DWNQ1直流/直流转换器芯片获得15V 和–4V。如果 J33连接到15V、它显然不在 UCC14240DWNQ1输入电压范围内、对吧?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里