This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:PMIC LP876242B0RQKRQ1无输出。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1243315/tida-020047-pmic-lp876242b0rqkrq1-have-no-output

器件型号:TIDA-020047

迪尔斯

 我们使用 TIDA-020047参考设计制作电路板、并且其设计和 Bom 在不做任何更改的情况下采用了参考设计。  PMIC LP876242B0RQKRQ1在上电后都没有输出。  SW 引脚没有输出、Vout_LDO 输出1.8V、如何解决该问题?  您是否需要配置 GPIO 引脚? SOC 未通电、无法配置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要启用降压稳压器4才能在双芯片上运行。  这是 FE2的射频电源。  为此、 您需要使用 SPI 总线将 BUCK4_EN 位写入"1"以启用 BUCK4输出。  SPI 写入0x0A 0x00 0x33

    此外、PMIC 的 NVM 还会启用看门狗。  在测试电路板时、您可能希望通过关闭寄存器来禁用此功能。   SPI 写入0x09 0x80 0xBF

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

      自相矛盾的地方在于、SPI 由 SOC 控制、而 SOC 由 PMIC 供电、因此如果没有 PMIC 输出、SOC 无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    启动时会有一个500ms 的周期、此时看门狗未激活。  在这段时间内、如果您打算在系统中使用看门狗、则必须执行 SPI 写入以禁用看门狗、或者只是开始对看门狗进行维护。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

      我们已经通过下拉 GPIO2来禁用看门狗、但它是无效的。 SOC 无法加电、我们无法使用 SPI。  是否有其他方法禁用看门狗计时器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 在 GPIO2连接低电平时、PMIC 将启动、并且将"永久"运行。  SoC 引导缺少哪些内容?  您能发送一份系统方框图吗?

    PMIC 启动后、您可以移除 GPIO2上的接地下拉(或连接)。  这很尴尬、但它应该是一个很好的测试。  它将允许您通过 SPI 写入 PMIC。  (以启用 BUCK4)  如果您需要 BUCK4为 SoC 供电、则我们将需要不同的解决方案。  如果是、请告诉我。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,í a

     我们使用 TIDA-020047制作了电路板、未进行任何更改。

    e2e.ti.com/.../zhcuao8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、上面的解决方案应该可行。  另一个选项是在 PMIC GPIO2与 GND 之间添加一个1k Ω 的下拉电阻器。  (SoC_SPIB_CS0)。  这将禁用看门狗并允许 SPI 写入、而无需安装/移除跳线。

    布赖恩