Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047
迪尔斯
我们使用 TIDA-020047参考设计制作电路板、并且其设计和 Bom 在不做任何更改的情况下采用了参考设计。 PMIC LP876242B0RQKRQ1在上电后都没有输出。 SW 引脚没有输出、Vout_LDO 输出1.8V、如何解决该问题? 您是否需要配置 GPIO 引脚? SOC 未通电、无法配置寄存器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047
迪尔斯
我们使用 TIDA-020047参考设计制作电路板、并且其设计和 Bom 在不做任何更改的情况下采用了参考设计。 PMIC LP876242B0RQKRQ1在上电后都没有输出。 SW 引脚没有输出、Vout_LDO 输出1.8V、如何解决该问题? 您是否需要配置 GPIO 引脚? SOC 未通电、无法配置寄存器。
大家好、 在 GPIO2连接低电平时、PMIC 将启动、并且将"永久"运行。 SoC 引导缺少哪些内容? 您能发送一份系统方框图吗?
PMIC 启动后、您可以移除 GPIO2上的接地下拉(或连接)。 这很尴尬、但它应该是一个很好的测试。 它将允许您通过 SPI 写入 PMIC。 (以启用 BUCK4) 如果您需要 BUCK4为 SoC 供电、则我们将需要不同的解决方案。 如果是、请告诉我。
此致、
布赖恩
您好,Brian,í a
我们使用 TIDA-020047制作了电路板、未进行任何更改。