This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9204:PCB 文件

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9204, UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1245103/pmp9204-pcb-file

器件型号:PMP9204
主题中讨论的其他器件: UCC28740

您好、E2E 专家!

你好。

您是否碰巧有参考 PMP9204的 PCB 文件?

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看随附的 PCB 文件。

    谢谢。

    罗伯特 e2e.ti.com/.../PMP9204_5F00_REVA.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即软件该 PCB 文件。 您还拥有 Gerber 此文件。

    我上传了一些 E2E 门户问题。 还请回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在 Altium 中。

    我们正在处理其他问题。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我共享 PMP9204的 Gerber 文件?

    您能否将 PCB 文件转换为参考设计 PMP9204的 Gerber 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复

    您能否与我共享 PMP9204的 Gerber 文件?

    您能否将 PCB 文件转换为参考设计 PMP9204的 Gerber 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复我的以下问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    下面是本设计修订版 A 的光绘文件链接。  请注意、为修订版 B 添加了 C100、R101、R102和 R103、未包含在 Gerber 文件布局中。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/PMP9204_5F00_REVA_5F00_GERBER.zip

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我叫 Vishwanath。 我有一段时间在使用 Navi 帐户。但现在我正在使用我的帐户。  我是新加入这家公司的。

    在网站原理图 Rev1或 Rev2中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您有  Rev B PCB 文件。 是/否  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    抱歉使用了错误的名称。 您有许多线程尚待处理、并提出各种问题。  为了避免进一步产生混淆、我将关闭所有其他主题、我们只需用这个来回答您的所有问题。  您能否重新陈述所有未回答的问题、然后我帮您找到答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定  

    这个线程。

    您有  Rev B PCB 文件。 是/否  

     C100、R101、R102和 R103对 PCB 中器件的影响如何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    否、我们从未制作过 Rev B PCB。 C100、R101、R102和 R103已手动添加到 Rev A PCB 上。

    R102为 TL431A 提供一定的偏置电流、并且还会向输出添加一些最小负载、从而在输出为0A 负载时、输出电压不会浮动到更高的水平。

    增加了 R101和 C100以确保环路稳定性。 它们会给反馈环路增加额外的相位裕度。

    增加 R103以减小环路增益、这也有助于确保稳定性。

    谢谢。
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    如果编辑该 PCB 文件、您需要一点。

    您有一个数据变压器设计、其中 Renco 具有很好的变压器。

    我还设计了第三方变压器。

    我在 WebBench 中对 UCC28740进行仿真。 我提供了输入25Vdc、输出5V/WebBench 2A.it 在工作 

    我看到变压器参数发生了变化、我会将数据发送到更高频率的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25VDC 非常低。  您需要在多大的输入电压范围内运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电源中的双输入。

    70VAC 至265VAC 输入

    输入直流30VDC 至380VDC、输出为5V/2A。

    我还下载了变压器详细信息。 是足够的。 附加了该文件。

    e2e.ti.com/.../Transformer-5V_2D00_1A.pdfe2e.ti.com/.../Transformer-5V_2D00_2A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    我已在 WEBench 团队中协助回答有关 WEBench 创建的变压器的问题。

    谢谢。
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    您能否通过以下步骤共享 WEBENCH 设计链接:

    步骤1:根据您的输入条件创建 WEBENCH 设计并单击如下所示的共享设计选项

         

    步骤2:   如下所示共享设计链接。

    另请说明更改了哪些变压器参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该解决方案的工作原理与 WebBench 相同。 我已根据 WebBench 选择组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下链接中的 ALOS

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    感谢您提供 WEBENCH 设计链接、您能不能让我们知道您面临的问题是什么、在上面的评论中我们不清楚。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用参考设计 PMP9204。 数据表说明该输入范围是85-264VAC。

    我想使用此电路、使其在30V 直流至400VDC 之间以5V/1A 的电压运行。

    如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaheen、

    我 选择 UCC28740。 我还连接了一条链路。这也是在 Web 工作台上工作25VDC 至400VDC、工作电压为5VDC。我想 在 PMP9204板上工作30或50VDC 输入
    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=3D8BE309D19366F7
    元件、MOSFET 和变压器如何选择。
    我是否可以根据 Web-Bench 设计挑选每个组件
    请回复我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    请在下面找到我对您的问题的评论:

    1.采用  PMP9204电路时的工作电压为30VDC 至400VDC、电压为5V/1A

    [Shaheen]:我们提供了 simplis 瞬态模型 、您可以根据自己的电路进行修改并检查其 功能。

    2. 是否可以根据 Web-Bench 设计获取每个组件:

    [SHAHEEN]: WEBENCH 模型  根据 标准公式、热假设、近似功率损耗和 WEBENCH 数据库中的组件可用性来推荐合适的元件。 optal 中显示的值在板上的实时情况下可能略有不同。  但在继续之前、您可以使用此处附加的 simplis 模型/excel 计算器来验证 设计。

    PFA

    Simplis 模型: https://www.ti.com/lit/zip/slum672 

    Excel 计算器: https://www.ti.com/lit/zip/sluc487 

    此外、建议您从我们的产品专家处了解相关内容。 我将把这个职位转给产品专家以获得进一步的 帮助。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaheen

    您的 瞬态模式未打开 Tina 软件。 如何打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishwanath,

    以上模型可在 Simplis 中打开。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TINA 软件中  

    我已打开 Tina 软件、该软件接受 TSC/TSM/CIR 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    由于我在上面已经分享的 SIMPLIS 瞬态模型是 Simplis schematic (.sxsch)、因此只需要使用 Simplis 打开、您将无法使用 TINA 将其打开。 如果您有任何其他问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享我的照片或链接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个软件。

    请与我分享链接。 该软件是免费或成本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    Simplis 已获许可。 有关仿真器用户手册的信息、请参阅 SiMetrix 网站。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件在   SiMetrix 软件中打开。但是在这个软件中不是仿真器。

    我有下载演示版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何进行模拟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

      有关仿真器用户手册的信息、请访问 SiMetrix 网站。

    用户手册:欢迎访问(simetrix.co.uk)  

    此致

    沙海恩·S·M