Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28740
您好、E2E 专家!
你好。
您是否碰巧有参考 PMP9204的 PCB 文件?
提前感谢您。
此致、
CSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看随附的 PCB 文件。
谢谢。
您好、Navi、
下面是本设计修订版 A 的光绘文件链接。 请注意、为修订版 B 添加了 C100、R101、R102和 R103、未包含在 Gerber 文件布局中。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/PMP9204_5F00_REVA_5F00_GERBER.zip
谢谢。
布赖恩
尊敬的 Vishwanath:
否、我们从未制作过 Rev B PCB。 C100、R101、R102和 R103已手动添加到 Rev A PCB 上。
R102为 TL431A 提供一定的偏置电流、并且还会向输出添加一些最小负载、从而在输出为0A 负载时、输出电压不会浮动到更高的水平。
增加了 R101和 C100以确保环路稳定性。 它们会给反馈环路增加额外的相位裕度。
增加 R103以减小环路增益、这也有助于确保稳定性。
谢谢。
布赖恩
我的电源中的双输入。
70VAC 至265VAC 输入
输入直流30VDC 至380VDC、输出为5V/2A。
我还下载了变压器详细信息。 是足够的。 附加了该文件。
e2e.ti.com/.../Transformer-5V_2D00_1A.pdfe2e.ti.com/.../Transformer-5V_2D00_2A.pdf
大家好、Shaheen、
尊敬的 Vishwanath:
请在下面找到我对您的问题的评论:
1.采用 PMP9204电路时的工作电压为30VDC 至400VDC、电压为5V/1A
[Shaheen]:我们提供了 simplis 瞬态模型 、您可以根据自己的电路进行修改并检查其 功能。
2. 是否可以根据 Web-Bench 设计获取每个组件:
[SHAHEEN]: WEBENCH 模型 根据 标准公式、热假设、近似功率损耗和 WEBENCH 数据库中的组件可用性来推荐合适的元件。 optal 中显示的值在板上的实时情况下可能略有不同。 但在继续之前、您可以使用此处附加的 simplis 模型/excel 计算器来验证 设计。
PFA
Simplis 模型: https://www.ti.com/lit/zip/slum672
Excel 计算器: https://www.ti.com/lit/zip/sluc487
此外、建议您从我们的产品专家处了解相关内容。 我将把这个职位转给产品专家以获得进一步的 帮助。
此致
沙海恩·S·M
尊敬的 Vishwanath:
有关仿真器用户手册的信息、请访问 SiMetrix 网站。
此致
沙海恩·S·M