This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060017:SPI 布线长度和放大器;多器件单 PCB

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1355409/tida-060017-spi-trace-lenght-multiple-devices-single-pcb

器件型号:TIDA-060017

您好!

Im 设计一个采用多个 SPI 器件的大型 PCB、布线长度约为12英寸到24英寸。 有人想谈一下我对使用 SN65LVDTxx 系列器件通过如此多的器件实现快速数据传输的看法吗? 如果没有、是否有替代 TI 系列来满足该要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 支持两种多器件拓扑:菊花链和星型。 菊花链拓扑会拆分时钟以并行路由到从器件。 但是、数据仍然是点对点的。 一个从器件的 MISO 会进入另一个从器件的 MOSI、并将它们链接在一起。 您尝试实现哪种拓扑?

    TIDA-060017参考设计展示了如何使用 LVDS 远距离传输 SPI https://www.ti.com/lit/ug/tidued8/tidued8.pdf、 但仅适用于点对点传输。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我更喜欢星形、因为它全部位于一个 PCB 上、从而可以更轻松地管理我认为的设计。

    我查看了您列出的参考设计、但我无法理解如何将从端分离到多个器件。 我找到了可以解决该问题的替代品牌驱动器 IC 系列、但我要去的是 TI、我更愿意坚持使用该品牌。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考设计中使用的器件可以 支持多点应用。 因此、对于 SPI 星形拓扑、我想知道您是否可以使用 LVDS 多点来实现以下示例中所示的此拓扑、  

     

    本应用手册详细介绍了 LVDS 多点连接、 https://www.ti.com/lit/an/slla054a/slla054a.pdf

    谢谢  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    如果他们能在很长的距离内操作36个单元、我希望在相对较短的距离内操作26个单元!

    我将会研究这份文档。