This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
Im 设计一个采用多个 SPI 器件的大型 PCB、布线长度约为12英寸到24英寸。 有人想谈一下我对使用 SN65LVDTxx 系列器件通过如此多的器件实现快速数据传输的看法吗? 如果没有、是否有替代 TI 系列来满足该要求?
谢谢。
您好!
SPI 支持两种多器件拓扑:菊花链和星型。 菊花链拓扑会拆分时钟以并行路由到从器件。 但是、数据仍然是点对点的。 一个从器件的 MISO 会进入另一个从器件的 MOSI、并将它们链接在一起。 您尝试实现哪种拓扑?
TIDA-060017参考设计展示了如何使用 LVDS 远距离传输 SPI https://www.ti.com/lit/ug/tidued8/tidued8.pdf、 但仅适用于点对点传输。
谢谢
大卫
您好!
参考设计中使用的器件可以 支持多点应用。 因此、对于 SPI 星形拓扑、我想知道您是否可以使用 LVDS 多点来实现以下示例中所示的此拓扑、
本应用手册详细介绍了 LVDS 多点连接、 https://www.ti.com/lit/an/slla054a/slla054a.pdf
谢谢
大卫