您好!
我想使用低噪声/电容 JFET (LSK189)为大面积/电容光电二极管自举跨阻放大器。 使用 TINA-TI 上提供的通用 N 沟道 JFET 进行了一些仿真、结果似乎挺不错的。 我想使用 LSK189来进行仿真。
我获得了模型(。 模型中捕获)、如下所示:
但是,它们没有。 我认为我需要为 TINA-TI 正确设计宏(仍然是基于 SPICE 的软件的新手)。
我观看了 TI 的视频、了解如何编辑运算放大器的宏和/或为其他组件插入.txt 文件中的模型... 但是当时我获得了"完整的" SPICE 模型。
是否可以向我提供分步指南、说明如何使用.model 和数据表(请参阅随附的.pdf)参数为 TINA-TI 创建合适的 JFET SPICE 模型?
感谢您的任何见解和反馈! 感谢您花时间阅读本书。
此致!
凸轮