This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:根据数据表和设计 LSK189 JFET 的适当宏。 型号

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1352136/tina-ti-designing-appropriate-macro-of-lsk189-jfet-from-datasheet-and-model

器件型号:TINA-TI

您好!

我想使用低噪声/电容 JFET (LSK189)为大面积/电容光电二极管自举跨阻放大器。 使用 TINA-TI 上提供的通用 N 沟道 JFET 进行了一些仿真、结果似乎挺不错的。 我想使用 LSK189来进行仿真。

我获得了模型(。 模型中捕获)、如下所示:

.MODEL LSK189A NJF (Beta=2.2m Betatce=-0.5 VTO=-1.13 Vtotc=-2.5m Lambda=4.3m is=3f XTI=0 isr=0 Alpha=30u N=1 Rd=11 Rs=30 Cgd=3.19p Cgs =2.92p Fc=0.5 VK=120 M=320m Pb=0.8K=0.8Kf=0.0009AF=2.15nof=1 Linear_Systems)
.MODEL LSK189B NJF (Beta=2.1m Betatce=-0.5 VTO=-1.80 Vtotc=-2.5m Lambda=5.7m is=3f XTI=0 N=1 Rd=11 Rs=40 Cgd=3.19p Cgs =2.92p FC=0.5 M=320m Pb=0.8 Kf=0.0009f AF=1 Linear_Systems noi=3)
.MODEL LSK189C NJF (Beta=2.1m Betatce=-0.5 VTO=-2.78 Vtotc=-2.5m Lambda=6.3m is=3f XTI=0 N=1 Rd=11 Rs=55 Cgd=3.19p Cgs =2.92p FC=0.5 M=320m Pb=0.8Kf=0.0009f AF=1 Linear_Systems noi=3)

但是,它们没有。 我认为我需要为 TINA-TI 正确设计宏(仍然是基于 SPICE 的软件的新手)。

我观看了 TI 的视频、了解如何编辑运算放大器的宏和/或为其他组件插入.txt 文件中的模型... 但是当时我获得了"完整的" SPICE 模型。  

是否可以向我提供分步指南、说明如何使用.model 和数据表(请参阅随附的.pdf)参数为 TINA-TI 创建合适的 JFET SPICE 模型?

感谢您的任何见解和反馈! 感谢您花时间阅读本书。

此致!

凸轮

e2e.ti.com/.../LSK189DSRevA20.pdf