This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:Tps61096a SPICE 模型

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1351139/tps61096a-tps61096a-spice-model

器件型号:TPS61096A

TPS61096A pspice 模型开始切换、但在 LTspice 中的某个电压值之后会停止收敛。 由于 PSpice 是付费软件、因此我无法使用它。 您能否帮助我创建一个 Spice 模型、该模型将在 LTSpice 中收敛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitha、

    您能给我发送错误消息吗?

    解决这个与收敛有关的误差可能不容易。 您能试用一下吗? 用于 T 的 PSpice 我? 这是免费的、您可以从下面的链接下载它。

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI?keyMatch=PSPICE%20for%20TI

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitha、

    抱歉、在转换 PSpice 模型并在 LTSpice 中使用时、我们没有太多经验来修复错误。

    您能试用一下吗?  用于 T 的 PSpice 我? 这是免费的、您可以从下面的链接下载它。

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI?keyMatch=PSPICE%20for%20TI

    如果仿真不复杂、您可以在 PSpice for TI 中启动仿真、没有任何困难。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    正如我在之前的回复中提到的、我将使用 Tina TI 进行仿真。 它太慢了。 此外、我并不是要求使用单独兼容 LTSpice 的.lib 文件、而是要求使用与 PSpice 以外的任何其他仿真工具兼容的.lib 文件。 您不认为应该这样吗、因为应该由设计人员选择仿真工具吗?  

    此外、我对 PSpice 不太满意、因此后续不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitha、

    完全同意您的看法、即提供一个 与 仿真工具设计人员选择的兼容且具有良好收敛性的.lib 文件会更合理。  

    原始 TPS61096A 模型是在 PSpice 上开发的。 在其他工具中使用时、可能会遇到由不同的仿真器/解算器和设置引起的收敛问题。  对于多年以前发布的器件而言、收敛问题通常很难解决。

    那么这里有一个建议:您能否提供工作条件和感兴趣的信息、然后我进行仿真并向您提供结果?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    感谢您提供帮助、但我无法提供这些信息。 那么、您认为如果我使用 PSpice、模型会收敛、得到的结果会比 Tina Ti 快得多吗?

    此致、
    日达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitha、

    了解。

    在正常仿真条件下、 PSpice for TI 应该具有更好的收敛能力、但可能不会比 Tina TI 快得多。 (我们很少使用 Tina TI、因此不太确定)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    谢谢、但我无法下载 PSpice。
    您能帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitha、

    以下是供您参考的下载步骤:

    1. 单击此链接: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI?keyMatch=PSPICE%20for%20TI
    2. 单击请求:  
    3. 输入一些基本信息、然后单击"提交"

    通常您很快就会收到下载链接。

    如果您提交申请后没有收到下载链接、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    我尝试了上述步骤、但没有收到下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitha、

    如果填写了所有必需的信息并成功提交了请求、通常审查流程很快速、但也可能需要大约24-48小时进行审查。

    此致