请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 在 TIDA-01606指南和原理图中、它显示了3相电网与中性线之间的 Y 形连接。 如果电网连接仅为3线三角形而没有中性线、则该设计是否可行? 如果是、必须更改什么才能使其正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TIDA-01606指南和原理图中、它显示了3相电网与中性线之间的 Y 形连接。 如果电网连接仅为3线三角形而没有中性线、则该设计是否可行? 如果是、必须更改什么才能使其正常工作?