This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:三相电压是否可以来自不带中性点的三角形变压器?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1352051/tida-01606-can-the-3-phase-voltage-come-from-a-delta-transformer-with-no-neutral

器件型号:TIDA-01606

在 TIDA-01606指南和原理图中、它显示了3相电网与中性线之间的 Y 形连接。 如果电网连接仅为3线三角形而没有中性线、则该设计是否可行? 如果是、必须更改什么才能使其正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、设计可以运行。 务必对电容器进行中点有效控制。

    谢谢

    此致

    里卡多