This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00982:TIDA-00982定制版本、未配备电池组输出连接器、且充电电流更高

Guru**** 2605845 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1351637/tida-00982-customized-version-of-tida-00982-without-pack-out-connector-and-higher-charging-current

器件型号:TIDA-00982

大家好、我们正在尝试为纳米非军用无人机构建一款2节电池充电器。 以 TIDA-00982为参考。

为了适应我们的要求:

1.我们不再需要使用 PACK OUT 连接器、因为 BMS 不会安装在无人机上、仅用作充电器。 (我们仍然在 PCB 上添加了两个焊盘、以备将来使用)

2.我们已经将电池输入以及平衡和保护端口合并为一个连接器,用于我们的无人机上。  

3、我们也把充电电流增加到了4.5A

我们的疑问是是否可以将此设计用作独立的充电器、而不使用 PACK OUT 连接器。  

附件为设计原理图和电路板文件。  

1. e2e.ti.com/.../Schematic-PDF_5F005B00_No-Variations_5D00_-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../E_2D00_9-Battery-Charger_5F00_Ver0.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balkrushna

    我将参加电池电量监测计团队来帮助回答该问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Balkrushna 

    我不相信如果移除 PACK OUT 连接器、充电器会正常工作、这可能会导致开路。 电池电路和电池正在供电的外部应用之间必须存在某种连接(PACK OUT 连接用于此类连接)。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释如下:

    我想知道该系统是否会通过以下方式用作电池平衡充电器?  

    "将电池组电源和平衡端口连接到7引脚连接器、将负载(无人机)连接到电池组输出端口、同时通过直流电源为电池充电、 充好电池后、移除电池、从电池组输出端口移除无人机、然后将电池直接插入无人机?"


    此致、

    巴尔克鲁什纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们能否知道是否有有关我们特定应用的参考设计->仅限4.5A 充电模式下的2节锂离子电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Balkrushna 

    是的、听起来系统可以在这种情况下工作。 此外、我不确定该应用的具体参考设计。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Nick!